ATV310变频器显示--06(自由停车)如何处理?
ATV310A变频器显示--06表示变频器处于自由停机状态。下面对于ATV310A显示--06说明原因和解决办法。
1、如果变频器“201控制类型”设置为00两线制,当上电、手动故障复位或给停车命令后,正转、反转端子有信号输入,端子仍然与24V接通,如果这些命令没有复位,变频器就会显示“--06”。
解决方法:将正转或反转信号断开。
2、如果变频器“201控制类型”设置为01三线制,但是LI1没有信号输入,会显示“--06”。
解决方法:接通LI1。
3、如果逻辑输入端子被分配为“自由停车”功能而该逻辑端子没有信号输入,“自由停车”功能就会阻止变频器起动,会显示“--06”。
解决方法:若逻辑输入端子被分配为“自由停车”,首先接通该逻辑端子输入信号。
4、如果401给定通道1被分配为164,406通道配置为01组合模式,当连接电源时变频器就会显示“--06”且保持在停车模式。
解决方法:通讯主站根据DriveCom流程写控制字,直到变频器达到--00状态。
5、ATV310A变频器没有配远程面板时,如果将401设置成163,变频器上电会显示--06
解决方法:重新选配远程面板或更改别的给定和控制方式。
6、变频器面板上的停止按键出现粘连,也会导致--06。
解决方法:停止按键由405参数默认激活,将其设置成00禁用,如果可以恢复正常,就是停止按键问题,建议申请售后服务。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。