Modicon M218系列PLC经典问题20问
问题描述:
Modicon M218系列PLC经典问题20问所属产品线:
Modicon M218解决方法:
本文收录了施耐德电气400热线技术支持团队整理的《Modicon M218系列PLC经典问题20问》
- M218 系列 PLC 可以扩展哪些系列 IO 模块?
- M218 系列 PLC 同时搭配 TM2 和 TM3 模块,对模块的安装顺序是否有要求?
- M218 系列 PLC 扩展 TM3 IO 模块的最大数量是多少?
- M218 系列 PLC 本体具有哪些通讯端口?
- M218 系列 PLC 是否可以扩展以太网端口?
- M218 系列 PLC 的串行通讯口引脚定义是怎样的?
- M218 系列 PLC 的串口是否带隔离?最大通讯距离是多远?
- TM218 系列 PLC 的 SL1 和 SL2 端口的最大传输速率是多少?
- M218 系列 PLC 数字量输入是否可以接 NPN 类型传感器?
- M218 系列 PLC 是否有支持 PTO 脉冲输出?
- M218 系列 PLC 上的 BAT LED 亮红灯是什么原因?如何处理?
- M218 系列 PLC 使用什么编程软件?
- M218 系列 PLC 可以同时扩展 TM3 I/O 模块和高速计数模块 TM200HSC206DT/F 或PTO 模块 TWDPTO220DT 吗?
- M218 系列 PLC 掉电保持区是如何分配的?
- M218 系列 PLC 是否可以上载程序到电脑?
- M218 系列 PLC 以太网通讯中,服务器/客户端的最大访问连接数是多少?若访问数超出最大数,M218 会做出何种反应?
- M218 系列 PLC 缺省 IP 地址是多少?
- M218 系列 PLC 自带的以太网口可以用来下载程序吗?
- M218 系列 PLC 如何通过触摸屏或者上位机修改 IP 地址?
- M218 系列 PLC 使用新的 EcoStruxure Machine Expert 软件编程,安装软件后默认是没有 M218 的,怎样添加 M218?
请点击附件,下载完整文档!
是否有帮助?