我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M251系列PLC有什么通讯接口?

问题描述:
M251系列PLC有什么通讯接口?

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

M251系列PLC有2个型号,它们内置的通讯接口如下:

TM251MESC含有:
1 个串行线路端口(RJ45 类型,RS-232 或 RS-485)
1 个 USB mini-B 编程端口
1 个双端口以太网交换机(2个RJ45)
1 个 CANopen 端口 (凸型 Sub-D9)
TM251MESE含有:
1 个串行线路端口(RJ45 类型,RS-232 或 RS-485)
1 个 USB mini-B 编程端口
1 个双端口以太网交换机(2个RJ45)
1 个用于现场总线的以太网端口 (1个RJ45)
此外,M251还可扩展以下两类通信模块:
TM4ES4:以太网交换机模块(仅用作交换机功能)
TM4PDPS1Profibus DP从站通信模块