FA422391
FA422391
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何获取M218 PLC固件文件?
问题描述:
如何获取M218 PLC固件文件?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
M218 系列PLC常用固件根据所用的编程软件版本不同有如下三种,见附件:
附件
M218_V4.0.1.32_20191112(适用于SoMachine V4.软件).mfw_20220607151246.7z
M218_V5.0.0.10.mfw(适用于机器专家1.1和1.2软件)_20220607151304.zip
M218_V5.1.0.10.mfw(适用于机器专家V2.0软件)_20220607151327.zip
首次发布日期:
2022/6/7
修订日期:
2022/6/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218