[Q&A]SoMachine联机登录时报错“所选的目标系统'TM***'与所连接的设备'CODESYS Control WIN V3'不同”,是什么原因?
问题描述:
SoMachine联机登录时报错“所选的目标系统'TM***'与所连接的设备'CODESYS Control WIN V3'不同”,是什么原因?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine联机登录时报错“所选的目标系统'TM***'与所连接的设备'CODESYS Control WIN V3'不同”,是因为在点击登录前没有正确选择实际所连接的PLC,错误的选择了“CODESYS Control WIN V3”。
需选择“设备树”——双击“MyController”——控制器选择,在此窗口,点击“刷新”按钮,看到编程电脑实际所连接的PLC设备,双击激活它,此时该PLC为粗体显示,然后再点击登录进行联机。若刷不出实际所连的PLC,请检查您的编程电脑和PLC之间的连接、USB驱动或以太网IP设置等。
在SoMachine V4平台通过USB线连接M218的操作(请点击查看)
是否有帮助?