LC1G控制电压诊断功能,报过压或欠压的电压阈值是多少?
问题描述:
LC1G控制电压诊断功能,报过压或欠压的电压阈值是多少?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品解决方法:
LC1G带A1A2控制电压诊断功能,可以检测A1A2是否过压和欠压。当A1A2供电电压低于控制电压正常范围的最小值的的80%且接触器断开时,诊断为欠压故障;当A1A2供电电压高于控制电压正常范围的最大值的110%时,诊断为过压故障。
比如对于LC1G205KUEC,控制电压正常范围是100-250 Vac/dc,实际供电电压低于100*80%即80V时诊断为欠压故障;高于250*110%即275V时诊断为过压故障。
是否有帮助?