我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1G接触器针对PLC端子,推荐采用何种控制电缆规格?
问题描述:
LC1G接触器针对PLC端子,推荐采用何种控制电缆规格?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

所有LC1G接触器都带有推入式控制端子。在连接控制电压(A1-A2)和PLC 输入(X1-X2-X3)端子时,可以使用带有电缆头的软电缆,也可以使用带/不带电缆头的实心电缆。

电缆 接线方式 最小/最大横截面积
软电缆 带有电缆头的一根导线 0.25/2.5mm²
带有双套管的两根导线 0.5/1mm²
剥线长度 10mm²
绞合/实心电缆 带有电缆头的一根导线 0.2/2.5mm²
带有双套管的两根导线 0.5/1mm²
实心电缆 一根导线 - 剥线长度 10mm²