我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器能否用于直流回路?

问题描述:
LC1G接触器能否用于直流回路?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品; TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

LC1G接触器可以接直流负载。用于直流回路时,其接线方式和额定电流都有变化,根据不同的电压电流情况需要串极使用。具体选型请参考产品目录:TeSys Giga 系列电动机控制与保护产品 中国版 产品目录TeSys Giga 系列电动机控制与保护产品 全球版 产品目录

下图截取中国版LC1G样本,以DC-1使用类别举例: