我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G高级版接触器上的“PLC ON/OFF”的作用是什么?若采用PLC控制,A1/A2上是否需要接线?

问题描述:
LC1G接触器在采用PLC控制的情况下 ,是否还需要连接A1/A2?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G高级版接触器可以通过A1-A2线圈控制电压来进行控制,也可以通过PLC输出控制器来控制,具体控制方式通过“PLC ON/OFF”开关选择;

选择开关拨在“PLC OFF“位置,通过A1-A2输入直接控制接触器

选择开关拨在“PLC ON”位置,通过与接触器X1-X2-X3端子相连的24V直流PLC输出控制器来控制接触器

采用PLC控制时,LC1G接触器的线圈A1-A2必须接线,需要接入交流或直流控制电压,这个控制电压为接触器线圈吸合提供能量。

在开启了PLC输入的情况下,可以通过PLC的直流24V信号来控制接触器操作。

接线图如下: