我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LR9G热过载继电器用什么方法测量和检测接地故障与相位不平衡?
问题描述:
LR9G热过载继电器用什么方法测量和检测接地故障与相位不平衡?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

接地故障:

如果检测到接地电流(i0 = i1 + i2 + i3)高于接地故障脱扣阈值,则热过载继电器会在1秒内脱扣。因为采用了“去敏”装置,所以脱扣阈值随测量的最大电流而变化。

相位不平衡:

在检测到的相位不平衡率超过40%的情况下,相位不平衡保护功能应发送脱扣信号。相位不平衡脱扣时间为5秒。相位不平衡率和平均电流的定义如下(摘自IEC 60947-1):

其中:

n表示相位数;

Ii表示每个相位电流的有效值。