我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga接触器的最低和最高操作温度是多少?

问题描述:
TeSys Giga接触器的最低和最高操作温度是多少?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

TeSys Giga接触器的正常操作温度为-25℃到+60℃。不过它们可以在 -40℃到+70℃的范围内操作而无需降额,但是接触器必须在额定控制电压(Uc)下操作。 在这些极端温度下,起动和断开电压的限值不再适用,而是应该采用合适的电源设备来确保固定的控制电压输入。