TeSys Giga是什么?
问题描述:
TeSys Giga是什么?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品; TeSys Giga 系列保护产品解决方法:
TeSys Giga是施耐德电气新的接触器和热继电器系列,它们可以满足这些不断发展的需求。 Giga接触器和热继电器不仅可以支持过程的演进,还可以提供新的服务,从而将非生产时间降至最低。凭借内置的先进特色和功能, Giga接触器和热继电器可以满足各种要求苛刻的应用。
TeSys Giga是新一代大电流接触器和热过载继电器,其电流范围为115A到800A,并有三种框架尺寸。产品包括带有3个电源极和4个电源极的标准版和高级版。所有产品均采用大范围交流和直流线圈控制,共有96种型号。标准版和高级版产品都具备自诊断功能,并配备LED功能,便于进行预知性维护。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。