我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LRG电子热过载继电器上带编码的白色部件中的转盘设置(5、10、20和30)有什么作用?
问题描述:
LRG电子热过载继电器上带编码的白色部件中的转盘设置(5、10、20和30)有什么作用?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品; TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

LRG电子热过载继电器上带编码的白色部件中的转盘设置(5、10、20和30)作用如下:

LRG电子热过载继电器带编码的调整转盘具有多重控制功能。

该转盘可以用来设置接地故障开启/关闭功能,也可以用来选择脱扣功能。(如下图)

转盘白色一侧的设置:

1.关闭接地故障功能

2.可以从5….30范围内选择脱扣等级

转盘黑色一侧的设置:

1.开启接地故障功能

2.可以从5….30范围内选择脱扣等级

与此类似,另外一个转盘用来设置相位不平衡开启/关闭功能,以及选择“手动”或“自动”继电器复位功能。(如下图)

转盘白色一侧的设置:

1.关闭相位不平衡功能

2.使用“手动”功能复位继电器

转盘黑色一侧的设置:

1.开启相位不平衡功能

2.使用“自动”功能复位继电器

它具有多重功能,提高了操作灵活性,并为电动机提供针对各种故障状态的保护。