如何区分NSX电操是标准型电操、通用型电操、通讯型电操?
问题描述:
如何区分NSX电操是标准型电操、通用型电操、通讯型电操?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
判断NSX电操是标准型电操、通用型电操、通讯型电操,可以参考如下方法:
第一种方法:通过电操侧面的订货号判断
订货号为LV4350xx的电操为通用型电操;
订货号为LV429441/LV431549/LV432652的电操为通讯型电操;
其他订货号为LV4294xx/LV4315xx/LV4326xx的电操为标准型电操(不包含LV429441/LV431549/LV432652)。
第二种方法:通过电操外观判断
通过断路器正面外观,可参考下图区分出通用型电操:
通过电操右上角的标签可以区分标准型电操、通讯型电操。通讯型电操在标签上注明“COM”,标准型电操没有在标签上注明“COM”。
是否有帮助?