我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器上面直接安装GV2断路器要选的组件有哪些?怎样安装?
问题描述:
ATV320变频器上面直接安装GV2的组件如何选型安装

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

GV2 断路器可以通过机械托架 VW3A9921 ,直接安装在ATV320U**M2B和ATV320U04N4B…U40N4B变频器上,若需电气连接需要定一块 GV2AF5 适配板,其安装步骤为:

1、将机械托架扣在变频器上端;

2、用螺钉将机械托架固定;

3、将适配器下面三极插入变频器,并压紧;

4、将断路器下口三极对准适配器上面三极插进去,将断路器与金属托架用螺钉固定。

注意:GV2 断路器不能直接安装在 4KW 以上的ATV320**B和所有功率的ATV320**C的变频器上。