ATV320变频器采用PROFINET通讯时,如何在变频器里设置固定IP地址?
问题描述:
ATV320变频器采用PROFINET通讯时,如何在变频器里设置固定IP地址?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器安装了VW3A3627采用PROFINET通讯时,在变频器里设置固定IP地址的步骤如下:
依次进入菜单ConF-Full-CoN-Cbd-修改以下参数:
1.IP模式设置,IPM设置为MAnu,为固定IP地址模式;
2.IP地址设置,IPC菜单中IPC1、IPC2、IPC3、IPC4分别为IP地址的第1位、第2位、第3位、第4位,根据需要进行设置;
3.子网掩码设置,IPM菜单中IPM1、 IPM2 、IPM3 、IPM4分别为子网掩码的第1位、第2位、第3位、第4位,根据需要进行设置;
4.网关地址设置,IPG菜单中IPG1、 IPG2 、IPG3 、IPG4分别为网关的第1位、第2位、第3位、第4位,根据需要进行设置,大部分情况可以不用设置。
上述参数设置好之后,需要对变频器重新送电,设置的IP地址等参数才会生效。
是否有帮助?