我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器使用ATV Regen需要设置什么参数?

问题描述:
ATV320变频器使用ATV Regen需要设置什么参数?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器使用ATV Regen需要将BRA(减速时间自适应)设为NO,DCCM(直流母线链接)设为MAIN(变频器由直流母线和线路同时供电)。如果没有设置可能会触发SCF3(接地短路故障)。