我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV320变频器怎么选配制动电阻?
问题描述:
ATV320变频器制动电阻选型

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器型号不同,有以下两种防护等级规格的制动电阻器可选:

(1) 封闭型(IP 20外壳),设计符合EMC标准,并由温控开关或热过载继电器加以保护:

(2) 封闭型(IP 65外壳),带线组: