我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器有几组模拟量输出端子?能否扩展?

问题描述:
ATV340变频器有几组模拟量输出端子?能否扩展?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器22KW以下的型号(ATV340U07N4~ATV340D22N4、ATV340U07N4E~ATV340D22N4E)只有1组模拟量输出端子,大于或等于30KW的型号(ATV340D30N4E~ATV340D75N4E)有2组模拟量输出端子。所有的ATV340变频器都不能扩展模拟量输出端子。