我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IFE接口LV434001与MTZ连接的最大距离?
问题描述:
IFE接口LV434001与MTZ连接的最大距离?

所属产品线:
IFE以太接口及网关

解决方法:

IFE 接口 LV434001 允许与 Masterpact MTZ 断路器进行最远达 20 m (65.6 ft) 的 ULP 连接。但是老型号IFE 接口LV434010 在 IFE 接口整个寿命中的连接距离理论上不超过 5 m (16.4 ft)。