问题描述:
IFE服务器网关LV434002与MTZ连接的最大距离?所属产品线:
IFE以太接口及网关解决方法:
IFE 服务器网关LV434002允许与 Masterpact MTZ 断路器进行最远达 20 m (65.6 ft) 的ULP 连接。但是老型号的IFE 服务器网关 LV434011 在 IFE 服务器整个寿命中的连接距离理论上不超过 5 m (16.4 ft)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
IFE 服务器网关LV434002允许与 Masterpact MTZ 断路器进行最远达 20 m (65.6 ft) 的ULP 连接。但是老型号的IFE 服务器网关 LV434011 在 IFE 服务器整个寿命中的连接距离理论上不超过 5 m (16.4 ft)。
是否有帮助?