我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器配Micrologic X型控制单元的用手机蓝牙通讯能实现什么功能?

问题描述:
MTZ空气断路器配Micrologic X型控制单元的用手机蓝牙通讯能实现什么功能?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

首先 MTZ Micrologic X 控制单元要建立蓝牙连接,必须对 Micrologic X 控制单元供电。使用

“ EcoStruxuer Power Device”App 通过蓝牙连接可访问下列类型的信息:

1) 概览界面:显示各相电流柱状图、断路器监控状态、报警信息;

2) 测量界面:实时显示电流、电压有效值、功率、电能、总谐波失真等参数;

3) 保护设置界面:显示控制单元具有的保护功能和各保护具体整定值,可在此界面配置保护整定值;

4) 维护界面:可查看断路器的使用寿命、触头磨损、维护支持等;

5) 断路器状态界面:可查看断路器的分合闸状态、储能状态等,可在此界面直接对断路器进行分合闸操作。