我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M100、M200系列PLC本体的LED指示灯分别表示什么含义?

问题描述:
M100、M200的PLC本体的LED指示灯。

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M100、M200 PLC本体的LED指示灯含义见图1,另外M200以太网版本的以太网口LED指示灯含义见图2。

图1

图2