[Q&A]TM221M32TK或TM221ME32TK的接线端子型号是什么?
问题描述:
TM221M32TK或TM221ME32TK的接线端子型号是什么?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
TM221M32TK和TM221ME32TK (型号以字母K结尾) 均集成两个HE10接口(一个输入接口,一个输出接口),需搭配预制电缆(一端为HE10连接器连接至IO模块,另一端为自由飞线)使用。
TM221M32TK和TM221ME32TK适配的预制电缆型号如下(根据所需长度选择即可):
TWDFCW30K (3米)
TWDFCW50K (5米)
注:每个TM221M32TK模块需要配置2条预制电缆,每个TM221ME32TK模块也需要配置2条预制电缆。
是否有帮助?