我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起动器的电源端子保护盖与ATS480软起动器电源端子保护盖是否完全兼容?
问题描述:
ATS48软起动器的电源端子保护盖与ATS480软起动器电源端子保护盖是否完全兼容?

所属产品线:
ATS48软起动器; ATS480软起动器

解决方法:

ATS48软起动器的电源端子保护盖与ATS480软起动器电源端子保护盖完全兼容:

(1)ATS48软起动器的电源端子保护盖型号为LA9F702,适用于ATS48C14* 和ATS48C17*,见下图所示:

(2)ATS480软起动器的电源端子保护盖型号为LA9F702,LA9F703和LA9F704。分别适用于以下软起,具体的型号见下图所示:

从以上可以看出ATS480软起动器的电源端子保护盖型号可以完全兼容ATS48软起,同时ATS480适用的软起型号也要更多一些。