我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2 SP*补丁包里面的几个文件用途是什么?该如何安装?
问题描述:
Vijeo Designer V6.2 SP*补丁包里面的文件用途

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在下载好补丁包以后会有以上几个文件,分别作用如下:

1.DataManager_SP**:数据管理工具,用于单独更新Vijeo Designer的数据管理工具。(根据需要安装)

2.Runtime_For_Windows_SP**: Runtime安装工具用于作为人机交互系统的IPC / PC上。非开发环境使用。(根据需要安装)

3.SP**:SP补丁,常规升级Vijeo Designer时候安装此补丁。(Vijeo Designer 升级补丁,升级必装)

4.SP**_Docs_Pack:单独离线帮助和手册安装文件。(根据需要安装)

5.Web_Gate_Client_Files_SP**:用于需要通过Web Gate远程连接到人机界面的PC上的工具。(根据需要安装)