我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LAG8N*P与不带P的型号有什么区别?

问题描述:
LAG8N*P与不带P的型号有什么区别?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G的辅助触点LAG8N*P与不带P的型号,在机械结构上没有任何差异,只是触点编号不同。安装时为区分接线编号,建议安装方式为: LAG8N*P安装在接触器左1或右1的位置, LAG8N*不以P结尾的型号安装在接触器左2或者右2的位置,作为第二组触点。安装图如下: