我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器如何选辅助触点模块?

问题描述:
LC1G接触器如何选辅助触点模块?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

一、中国版LC1G*C:

中国版LC1G*C接触器可以选配LAG8N11P、LAG8N20P、LAG8N11、LAG8N20四个型号的触点模块 ,每个接触器最多可以配4个触点模块(自带1个,可再增加3个)。

LAG8N11PLAG8N20P辅助触点模块安装在接触器的左侧或右侧的第一个位置;

LAG8N11 LAG8N20 辅助触点模块安装在接触器的左侧或右侧第二个位置。

二、全球版LC1G*:

全球版LC1G*接触器可以选配LAG8N113P、LAG8N203P、LAG8N113、LAG8N203四个型号的触点模块 ,每个接触器最多可以配4个触点模块(自带1个,可再增加3个)。

LAG8N113PLAG8N203P辅助触点模块安装在接触器的左侧或右侧的第一个位置;

LAG8N113 LAG8N203 辅助触点模块安装在接触器的左侧或右侧第二个位置。

说明:

1、中国版 LC1G*C 接触器自带1个LAG8N11P, 全球版LC1G 接触器自带1个LAG8N113P,均安装在右侧面;

2、左侧和右侧第一个触点不影响接触器的总体尺寸,安装第二个触点模块时宽度会增加10mm(如果安装4个触点模块,接触器宽度增加20mm)。