我们今天能为您提供什么帮助?

LR9G热继电器上面的“指示灯”是什么含义?

问题描述:
LR9G热继电器上面的“指示灯”是什么含义?

所属产品线:
TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

LR9G上面的“指示灯”如下图D、H、I标号所示。

标号D是脱扣指示,是机械指示。热过载故障、接地故障、相不平衡故障和失相故障导致热继脱扣了,脱扣指示都会显示黄色。

标号H是反馈电机是否通电的LED指示灯。当LR9G115、LR9G225测得的电流大于25A或当LR9G500、LR9G630测得的电流大于50A时,绿灯常亮;当检测到过载继电器内部故障时,绿灯闪烁。

标号I是过载报警LED指示灯,当检测电机达到热容量90%时,橙灯常亮。