我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
什么情况下需要使用对齐安装底板LA9G3650、LA9G3651、LA9G3652、LA9G3653?
问题描述:
什么情况下需要使用对齐安装底板LA9G3650、LA9G3651、LA9G3652、LA9G3653?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LA9G3650、LA9G3651、LA9G3652、LA9G3653对齐安装底板是LR9G热过载继电器和LC1G接触器对齐安装的附件。

当LR9G热继电器是独立安装,且和LC1G接触器之间是通过硬质母线排连接时,由于热继电器和接触器的深度不同,所以需要通过对齐安装底板来弥补这几毫米的差距。

系列 接触器和热继电器
对齐安装附件型号
热继电器型号

接触器型号

中国版 LA9G3650 LR9G115C、LR9G225C LC1G205、LC1G245
LA9G3651 LR9G500C LC1G300
LA9G3652 LR9G500C LC1G410、LC1G475
LA9G3653 LR9G630C LC1G620
全球版 LA9G3650 LR9G115、LR9G225 LC1G115、LC1G150、LC1G185、LC1G225
LA9G3651 LR9G500 LC1G265、LC1G330
LA9G3652 LR9G500 LC1G400、LC1G500
LA9G3653 LR9G630 LC1G630、LC1G800

以下情况是不需要对齐安装附件的:

1、LR9G热继电器和LC1G接触器直接插接安装时,不需要对齐安装底板;

2、LR9G热继电器是独立安装,和LC1G接触器之间是通过导线连接时,不需要对齐安装底板。