我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有没有带灯选择开关?

问题描述:
带灯选择开关选型

所属产品线:
Harmony XB5C; Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

有带灯选择开关。

国产的带灯选择开关有XB5系列的ZB5AK1233C、ZB5AK1253C、ZB5AK1333C这三种,与其匹配的触点灯座为ZB5AW0***C.

进口带灯选择开关有XB4系列的ZB4BK****(配ZB4BW0***座)和XB5系列的ZB5AK****(配ZB5AW0***座)。

详细选型请参考选型样本.

国产XB2/XB5/XA2按钮指示灯产品目录

进口XB4系列按钮指示灯产品目录

进口XB5系列按钮指示灯产品目录