[Q&A]XA2和XB2B按钮有什么区别?
问题描述:
XA2和XB2B按钮有什么区别?所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XA2解决方法:
XA2和XB2B按钮主要有以下区别:
1、材质不同,XA2是塑料系列的,XB2B是金属系列的;
2、XB2B按钮可以拆分订购,XA2按钮不能拆分订购;
3、XA2的防护等级是IP54,XB2B的是IP65;
4、外形尺寸,外观以及安装方式不同;
5、其他参数特性也会有所不同,比如:湿热等级、机械寿命等,具体请参考产品手册。
是否有帮助?