问题描述:
XB2按钮的基座和带灯按钮的基座是一样的吗?所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
XB2按钮的基座和带灯按钮的基座是一样的。XB2的安装基座,就是一个长方体的金属基座。 XB2的带灯基座,是在安装基座的基础上,加装了一个带灯模块。如下图所示,XB2的带灯基座ZB2BW*C上灯模块是可以通过上面2颗螺丝拆下来的,拆掉后就是基座+灯模块,此基座不可单独订购,加上触点模块就是触点基座ZB2BZ*C,例如加上ZB2BE101C后就是ZB2BZ101C。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
XB2按钮的基座和带灯按钮的基座是一样的。XB2的安装基座,就是一个长方体的金属基座。 XB2的带灯基座,是在安装基座的基础上,加装了一个带灯模块。如下图所示,XB2的带灯基座ZB2BW*C上灯模块是可以通过上面2颗螺丝拆下来的,拆掉后就是基座+灯模块,此基座不可单独订购,加上触点模块就是触点基座ZB2BZ*C,例如加上ZB2BE101C后就是ZB2BZ101C。

是否有帮助?