我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310系列变频器常见问题17问

问题描述:
ATV310系列变频器常见问题17问

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

本文收录了施耐德电气400热线技术支持团队整理的《ATV310A系列变频器常见问题17问》

1、ATV310A变频器如何进入菜单修改参数?

2、ATV310A变频器如何恢复出厂设置?

3、ATV310A变频器左侧三个指示灯同时闪烁和循环闪烁表示什么意思?如何切换?

4、ATV310A继电器R1如何设置?

5、ATV310A变频器模拟量AO1如何设置?

6、ATV310A变频器逻辑输入LI设置,以及故障复位如何设置?

7、ATV310A变频器本地远程切换,如何设置?

8、ATV310A变频器使用固定频率,端子LI启动如何设置?

9、ATV310A变频器端子加减速如何设置?

10、ATV310A变频器预设速度如何设置?

11、ATV310A变频器寸动功能如何设置?

12、ATV310A变频器高于50Hz超频运行如何设置?

13、ATV310A变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?

14、ATV310A变频器Modbus通讯端口引脚定义

15、ATV310A变频器制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?

16、ATV310A变频器报F015故障,如何处理?

17、ATV310*A和ATV310*E 的主要区别是什么?

请点击附件,下载完整文档!



附件
ATV310A系列变频器常见问题17问V1_20220721170347.pdf