我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M241系列PLC本体具有哪些通讯端口?

问题描述:
M241系列PLC本体具有哪些通讯端口?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241 PLC 本体的通讯端口配置与其型号有关系,具体配置情况如下表所示:

通讯端口类型 规格 是否标配
USB 编程端口 Mini-B USB M241 全系标配 1
串行通讯口 SL1: RJ45 类型,RS-232 RS-485
SL2:
螺钉端子块类型,RS-485
M241 全系标配 2
以太网端口 RJ45 类型 TM241CE*自带 1
CANopen 端口 螺钉端子块类型 TM241CEC*自带 1