我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MTZ框架断路器的ERMS功能是什么?
问题描述:
MTZ框架断路器的ERMS功能是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

ERMS 功能用于减小LSIG 保护设定值,目的是当出现内部电弧故障时以更快的速度完成脱扣。它被公认为是一种常用的解决方案,用以针对由故障电气设备、异常环境条件、维护不足、小动物进入等造成的内部电弧故障,为工作人员提供更好的保护。它符合由监管机构针对此问题发布的提议。

当 ERMS 数字模块安装在Micrologic X 控制单元上时,ERMS 功能即可以使用,但没有启用。因此,需要进行额外的步骤来对ERMS LSIG 设定值进行正确设定,以启用ERMS 功能。

ERMS 设定值是双重设定值之外的另外一个LSIG 脱扣曲线。可通过智能手机的蓝牙功能或利用PC 上运行的EcoStruxure Power Commission 调试软件对ERMS LSIG设定值进行现场定制。通过EcoStruxure Power Commission 调试软件或智能手机进行 ERMS 设定值定制时需要输入密码。

ERMS 一经启用,ERMS LSIG 出厂设定值会被自动替换为ERMS LSIG 定制化设定值:可通过手机EcoStruxure Power Device 移动应用对ERMS 功能进行启用/ 停用(EcoStruxure Power Device 移动应用和 Micrologic X 控制单元之间有数字锁)。

还可以通过配有附加专用 ESM 硬件模块(ERMS 开关模块)的外部可锁定选择开关,来对ERMS 进行启用/ 停用。

当 ERMS 功能启用后,对应的信息可通过以下方式进行显示:

● 通过Micrologic X前面板上的ERMS 蓝色LED指示灯显示

● 通过Micrologic X的显示屏上的蓝色背光显示

● 通过附加的专用ESM硬件模块在外部指示灯上显示

● 通过EcoStruxure Power Commission 调试软件在PC上显示

● 通过通信网络(以太网或Modbus SL)

价值

针对会受到内部电弧故障影响的工作人员的保护,ERMS 维护安全设定功能符合相关法规要求,在特定条件下,它可以作为在带电电气设备附近工作时必须满足的要求。凭借 Micrologic X 显示屏的蓝色背光,ERMS 的启用状态能够在远距离内可见。可利用个人智能手机对ERMS 功能进行启用/ 停用。