我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXPRA0100默认IP地址是多少?
问题描述:
BMXPRA0100默认IP地址是多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXPRA0100模块的IP地址分配方法与M340 CPU 的IP地址分配方法相同,即:

只有将BMXPRA0100模块背面下方的旋转开关拨到 E (Clear IP)位置,上方的旋转开关可以处于任意位置,此时BMXPRA0100的默认IP地址才有效。

BMXPRA0100的默认IP地址第一段为默认值84,后面三段是由模块本体上的MAC地址的后三组16进制数转化为10进制数得到。

例如:MAC地址为00:00:54:10:8A:05,那么默认IP地址为84.16.138.5.

默认子网掩码可以设置为255.0.0.0(A类掩码),默认网关地址可以设置与默认IP地址一致。