我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M200系列PLC本体具有哪些通讯端口?

问题描述:
M200系列PLC本体具有哪些通讯端口?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M200系列PLC本体的通讯端口配置与其型号有关系,具体配置情况如下表所示:

通讯端口类型 规格 是否标配
USB 编程端口 Mini-B USB M200 全系标配 1
串行通讯口 SL: 螺钉端子块类型, RS-485 M200 全系标配 1
以太网端口 RJ45 类型 TM200CE*自带 1