我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM241Cxx24R和TM241Cxx40R的快速晶体管输出TR0...TR3是源极还是漏极输出?
问题描述:
TM241Cxx24R和TM241Cxx40R的快速晶体管输出TR0...TR3是源极还是漏极输出?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

TM241Cxx24R和TM241Cxx40R的快速晶体管输出TR0...TR3是源极输出。