我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM28伺服驱动器的哪个按键可以切换数值的十进制和十六进制显示?
问题描述:
LXM28伺服驱动器的哪个按键可以切换数值的十进制和十六进制显示?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

对于可以两种进制显示的数值,按LXM28伺服驱动器HMI操作面板上的OK键可以在十进制和十六进制显示之间切换。