我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]用HMIGTO系列触摸屏替代XBTG或XBTGT系列触摸屏时,开孔尺寸有什么区别?

问题描述:
用HMIGTO系列触摸屏替代XBTG或XBTGT系列触摸屏时,开孔尺寸有什么区别?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

用HMIGTO系列触摸屏替代XBTG或XBTGT系列触摸屏时,部分型号之间的开孔尺寸是有区别的,比如:

如果用HMIGTO2300替代XBTG2110,开孔尺寸不同,需要适配器XBTZGCO2,而HMIGTO2300与XBTGT2110开孔尺寸相同,不需要适配器。

与此类似,如果用HMIGTO5310替代XBTG5330,开孔尺寸不同,需要适配器XBTZGCO4,而HMIGTO5310与XBTGT5330开孔尺寸相同,不需要适配器。

如果用HMIGTO5310替代XBTGT5230,开孔尺寸不同,需要适配器XBTZGCO4。