我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Control Expert软件里冷启动和热启动是什么意思?

问题描述:
M340、M580冷启动和热启动

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

CPU在执行冷启动后会初始化变量值为初始值。

CPU在以下情况CPU会执行冷启动:

1、下载应用程序。

2、存储卡或CPU闪存里的程序和RAM里应用程序不一致,使用闪存或存储卡里程序恢复应用程序。

3、在有电或电源断开500ms内按下电源的RESET按钮,。

4、强制%S0为1。

5、点击软件里的冷启动命令。

6、断电且程序丢失了。

CPU在正常断电在送电后会执行热启动。热启动后变量保持断电前的值。