我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM16伺服设置自动使能后,当出现故障且复位后,伺服无法自动使能,如何解决?
问题描述:
LXM16伺服设置自动使能后,当出现故障且复位后,伺服无法自动使能,如何解决?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

可以将P3-15设置为2后,将P3-16设置1,就可以使得设备自动使能功能在设备上电和故障复位后都有效,即使因为可复位的故障使得设备自动关闭了输出级,只要执行了故障复位,设备将自动重新启动输出级并恢复为可运行状态。

注意,若在有位置指令输入的状态下执行故障复位,可能会引起意外的动作。因此在执行故障复位前,请务必做好检查工作,并采取必要的安全措施。