我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LXM32 屏幕报警E160F,如何解决?

问题描述:
LXM32 屏幕报警E160F,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

故障代码:E160F

故障级别:1

简要说明:自动调整:无法启用输出

原因:在运行状态Ready to Switch On 中未启动自动调整。

补救办法:当驱动放大器处于运行状态Ready to Switch On 中时,启动自动调整。