我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LXM32 屏显报警E1302,如何解决?

问题描述:
LXM32 屏显报警E1302,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

故障代码:E1302

故障级别:0

简要说明:STO 安全功能已启用(STO_A,STO_B)参数_WarnLatched Bit 10

原因:STO 安全功能已在输出级禁用时被启用。

补救方法:一旦STO 安全功能被禁用,警告就将被自动复位。