我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM32 屏显报警E1315,如何解决?
问题描述:
LXM32 屏显报警E1315,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

故障代码:E1315

故障级别:0

简要说明:参比量信号频率过高(警告)。参数_WarnLatched Bit 28

原因:脉冲信号(A/B、脉冲/方向、CW/CCW)的频率超出给定的工作范围。接收到的脉冲可能会丢失。

补救方法:请调整控制器的输出频率以适应驱动放大器的输入频率。此外,还必须调整运行模式Electronic Gear 的传动系数,以适应应用的需求(位置精度和速度)。