我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM32 屏显报警E5102,如何解决?
问题描述:
LXM32 屏显报警E5102,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

故障代码:E5102

故障级别:4

简要说明:电机编码器电源电压 参数_SigLatched Bit 16

原因:编码器的电压供给不在允许的范围8V 至12V 内;可能存在硬件问题。

补救办法:更换设备。
请与技术支持部门联系。