问题描述:
LXM32 屏显报错E5302,如何解决?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
故障代码:E5302
故障级别:4
简要说明:电机需要输出级不支持的 PWM 频率(16 kHz)。
原因:连接的电机只能在16kHz 的PWM 频率下工作(电机电子铭牌中的记录)。而输出级不支持该PWM 频率。
补救方法:使用以8kHz 的PWM 频率工作的电机。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
故障代码:E5302
故障级别:4
简要说明:电机需要输出级不支持的 PWM 频率(16 kHz)。
原因:连接的电机只能在16kHz 的PWM 频率下工作(电机电子铭牌中的记录)。而输出级不支持该PWM 频率。
补救方法:使用以8kHz 的PWM 频率工作的电机。
是否有帮助?