[Q&A]LXM32 屏显报警E5603,如何解决?
问题描述:
LXM32 屏显报警E5603,如何解决?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
故障代码:E5603
故障级别:3
简要说明:整流换向出错 参数_SigLatched Bit 26
原因:电机电缆布线错误。由于干扰耦合,编码器信号丢失。负载力矩高于电机转矩。编码器的EEPROM 含有无效数据(编码器的相位差不正确)。电机未调准。
补救方法:检查电机相线,检查编码器布线。检查电磁兼容性,必要时进行改善,检查接地和屏蔽连接。检查电机的尺寸,电机必须适合负载力矩。检查电机数据。
是否有帮助?