无线按钮发射器被现场WIFI信号干扰如何处理?
问题描述:
无线按钮发射器被现场WIFI信号干扰如何处理?所属产品线:
Harmony XB5R解决方法:
施耐德无线按钮发射器默认的通道是11。发射器采用ZigBee和无线WiFi都是采用2.4G的无线通讯,如果现场WiFi通道是1或自动信道,就有可能对发射器产生干扰。解决方案如下:
1,将现场的WiFi通道设置为6或11。
2,使用ZBRZ1附件将发射器通道设置为15、20、25中的一个值。
WiFi和ZigBee通道示意图:

请注意:只有新款的无线按钮才能通过ZBRZ1修改通道,老款的无线按钮不可以,示意图如下。


是否有帮助?